This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249588/bq4050-bq4050

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

您好

在采用 BQ4050的客户设计中、它们使用固定 EDV 模式。 GPCCEDV 报告如下所示。

GPC CEDV 工具、版本=60
当前时基故障中使用的配置
处理类型=1
NumCellSeries=4
CellTermV=2600
LearnSOC%=5
FitMaxSOC%=8
FitMinSOC%=3
ChemType=4
ElapsedTimeColumn=0
电压列=1
温度列=2
CurrentColumn=3

由 FIT 产生的 CEDV 参数。 如果 EDVV 位设置为1、那么在写入数据闪存时、EMF 和 EDVR0必须乘以串行电芯数

EMF 3658
EDVC0 670
EDVC1 0
EDVR1 1
EDVR0 3205
EDVT0 4797
EDVTC 11
VOC75 13271
VOC50 13164
VOC25 12962


对于低温和高温、EDV2点的建议 SOC 偏差容差小于5%、对于室温和高温、建议的 SOC 偏差容差小于3%

下面为每个文件提供了这组参数的偏差

文件 SOC 错误、% PASS
roomtemp_lowrate.csv -1.90898547666049 1
roomtemp_highrate.csv -5.13123879175504 0
hightemp_lowrate.csv -1.90898547666049 1
hightemp_highrate.csv -1.85393898011949 1
lowtemp_lowrate.csv -6.17498811567494 0
lowtemp_highrate.csv -14.00010595720401 0

准确度误差:偏差太大、很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划

项目1:磷酸铁锂电池,4S10P,40Ah,充满电后,100%至75%放电,处于低温-10°C 状态4-6H,检查 SOC=77%

项目2:磷酸铁锂电池,4S5P,23AH,在2 -4°C 低温下充电100%,转为室温1.5天,无 SOC 变化,置于35°C 约2小时, SOC 变为83%

项目3:三元锂电池,4S16P,41.4AH,温度循环,在-20°C 处停留5H,在75°C 处转至高温处5H,结束后,置于室温下8H,SOC100%->46%,然后在12H 后检查,SOC=36%

以上所有测试都是在低温下完成的。 在这种工作条件下、电池电压几乎没有变化、但发生了 SOC 跳变。  

发生 SOC 跳跃的原因是什么?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:  

    如果客户使用固定 EDV 模式、则不应使用 GPCCEDV 工具。 此工具适用于使用补偿 EDV 功能的情况。

    为简单起见、最好在 CEDV Profile 中手动输入 Voltage % DOD。 这可从  GPCCEDV 报告中获得。

    请提供以下信息:
    1-  GPCCEDV 报告
    ChemID、该方法使用 GPCCHEM 工具。  
    3-配置 gg 文件。
    4-A 日志数据、显示了整个电芯的完全放电周期。
    5-应用终止电压
    6 -应用的完全充电电压

    此致、
    何塞·库索