This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650充电查询

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249133/bq24650-bq24650-charge-query

器件型号:BQ24650

您好

采用 BQ24650的客户设计、请参阅随附的原理图。

从图中可以看出、在 bq24650输出和电池之间有一个二极管。 其目的是防止电池为芯片反向供电。 它是否会导致内部机制在一晚后多次检测不到电池、从而导致电池无法充电。

MPPT 被设定为1.2V、输入电压大约为14V。 电池是2 节串联锂电池。 终止电压设置为大约8.3V。

充电板连接到太阳能电池板。 一个晚上后、当早上太阳能电池板的开路电压大于17V 时、充电面板的指示灯不会亮起。

测量出电池电压为7.5V、但充电未启动。 Re 插上电池、充电板的指示灯点亮、然后测量出太阳能电池板的输出电压大约为14V、电池充电接口电压为7.5V。

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    添加更多信息。

    由于添加了理想二极管、器件的电池组引脚只能输入。 其他功能目前正常。 如果长时间没有阳光、它将无法充电。

    图片上的表格显示我使用数据采集仪器来记录采集电阻两端的电压(记录的是整个时间段内充电电流的变化)。 这种未充电现象不会发生在100%、50%的概率范围内、并且未完全充电、输出端有一个电压(正常范围)、并且电流仍为6mA。

    总体功能是为器件提供8.4V 100mA 的充电电流。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    [quote userid="259355" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249133/bq24650-bq24650-charge-query 通过图可以看出 bq24650输出和电池之间有一个二极管。 其目的是防止电池为芯片反向供电。 它是否会导致内部机制在一晚后多次检测不到电池、从而无法充电。

    我建议查看此应用手册以了解更多信息:应用手册

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Christian

    感谢你的帮助。

    根据注释、"除非在二极管后面放置一个额外的电容器、否则电池检测方案不起作用"这意味着、如果在二极管之后

    可能会导致电池检测功能失败?

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    是的、它可能会导致电池检测失败。 这就是我建议查看该应用手册以了解如何正确操作的原因。

    此致、

    克里斯蒂安