您好
采用 BQ24650的客户设计、请参阅随附的原理图。


从图中可以看出、在 bq24650输出和电池之间有一个二极管。 其目的是防止电池为芯片反向供电。 它是否会导致内部机制在一晚后多次检测不到电池、从而导致电池无法充电。
MPPT 被设定为1.2V、输入电压大约为14V。 电池是2 节串联锂电池。 终止电压设置为大约8.3V。
充电板连接到太阳能电池板。 一个晚上后、当早上太阳能电池板的开路电压大于17V 时、充电面板的指示灯不会亮起。
测量出电池电压为7.5V、但充电未启动。 Re 插上电池、充电板的指示灯点亮、然后测量出太阳能电池板的输出电压大约为14V、电池充电接口电压为7.5V。
请帮助检查它。
谢谢
星形