主题中讨论的其他器件:LM61440
专家、您好!
输入9~16V,输出7V 5A,功率线圈为4.7 μ H、以下是典型
我想测试此器件的输出过流限制函数。 但是、当我将 电子负载 CC 电流从5A 增加到6A 再增加到7A 时、降压转换器在7V 7A 下仍能工作。 似乎没有电流限制功能。 您能确认吗?
如果该器件上没有电流限制、如何确保输出负载过流时的安全性?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家、您好!
输入9~16V,输出7V 5A,功率线圈为4.7 μ H、以下是典型
我想测试此器件的输出过流限制函数。 但是、当我将 电子负载 CC 电流从5A 增加到6A 再增加到7A 时、降压转换器在7V 7A 下仍能工作。 似乎没有电流限制功能。 您能确认吗?
如果该器件上没有电流限制、如何确保输出负载过流时的安全性?


您好!
典型 IL (HS)为10.3A、表示 Tj = 25°C 时最可能的参数标准。
有两个电流限制峰值和谷值:IL (HS)和 IL (LS)、电感器电流必须低于才能不处于电流限制。
电感器高侧开关电流应低于10.3A、电感器低侧电流应低于7.1A。
该器件具有高电流限制谷值的原因是要考虑最大占空比下的6A 直流电流。
如果您需要设计具有精确的 CC (恒定电流)、也许您可以将器件配置为 CC/CV、使其永远不会超过5A (CC/CV 应用手册)。 否则、您可以使用 LM61440 (4A)器件、该器件的 IL (HS)为7A、IL (LS)为4.8A。
此致、
吉米
定义输出电流限值的关键点是 IL_HS 和 IL_LS。 如果触发这些电流限制中的任何一个、则器件将处于电流限制模式。 请再次参考电流限制的图像。 因此、根据您的电感器选择和平均负载电流(IOUT)、您可以通过计算具有足够小的纹波、使电感器谷值电流永远不会达到 IL 至 LS 所需的电感器值、在6A 下创建电流限制。

请注意、器件仍将进行调节、但其开关频率可能会根据数据表中过流保护第9.3.12节的说明降低。

此致、
吉米