This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:该器件中是否存在低于6A 的电流限制?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245930/lm61460-q1-is-there-current-limit-under-6a-in-this-device

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61440

专家、您好!

  输入9~16V,输出7V 5A,功率线圈为4.7 μ H、以下是典型

  我想测试此器件的输出过流限制函数。 但是、当我将 电子负载 CC 电流从5A 增加到6A 再增加到7A 时、降压转换器在7V 7A 下仍能工作。 似乎没有电流限制功能。 您能确认吗?  

  如果该器件上没有电流限制、如何确保输出负载过流时的安全性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在不同负载下提供电感器电流的波形图像?

    此器件中的电流限制基于峰值和谷值电流限制、因此如果您的电感器电流在电感器电流的上升和下降期间不超过 IL_HS 和 IL_LS、则该器件仍将进行调节、不会达到软电流限制。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、您好!

      我计算出线圈的纹波为0.83A、因此 IP 比 IO 高0.41A。 对于 IL (HS)=11.5A 的情况、我的设计是否意味着输出电流限制为11.5-0.41=11.09A?

      对于 CV 稳压器具有6A 输出容量但集成了11A 输出限制的情况、我感到非常惊讶。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    典型 IL (HS)为10.3A、表示 Tj = 25°C 时最可能的参数标准。  

    有两个电流限制峰值和谷值:IL (HS)和 IL (LS)、电感器电流必须低于才能不处于电流限制。  

    电感器高侧开关电流应低于10.3A、电感器低侧电流应低于7.1A。  

    该器件具有高电流限制谷值的原因是要考虑最大占空比下的6A 直流电流。  

    如果您需要设计具有精确的 CC (恒定电流)、也许您可以将器件配置为 CC/CV、使其永远不会超过5A (CC/CV 应用手册)。 否则、您可以使用 LM61440 (4A)器件、该器件的 IL (HS)为7A、IL (LS)为4.8A。  

    此致、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、您好!

      如何理解 IL (LS) 应在7.1A 下? 此外、在我的设计中 、线圈的纹波是0.83A。因此 IL (LS) 比 IO 低0.41A。 因此、我应将输出电流限制设置为7.1+0.41=7.51A、我说得对吗?  IL (HS)现在为7.51+0.41=7.92A 不超过 IL (HS)限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将输出短路时、我发现 周期性出现,约25A 的高峰值电流。 远高于 IL (HS)。 您能解释一下吗? 设备是否会损坏? 在我的测试中、VIN 是16V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看短路情况下的示波器屏幕截图、可以看到输出电流轨至典型高侧电流限值、并且与数据表参数内联。 绿色的波形看起来大约为1分频10A/div。 该器件在短路条件下按预期运行。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、您好!

       我确认、当短路发生时、25A 只是由于电容放电而导致的输出浪涌、因此没有问题。

       而 Ch4是输出电流、不是大肠杆菌电流、所以我认为我们无法从它得到 IL (HS)值。

      从波形可以看出、当器件尝试建立输出时、输出电流为7.6A。 这与我的计算结果(7.51A)内联。那么、我能否认为   在本例中定义输出电流限制的关键点是 IL_LS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定义输出电流限值的关键点是 IL_HS 和 IL_LS。 如果触发这些电流限制中的任何一个、则器件将处于电流限制模式。 请再次参考电流限制的图像。 因此、根据您的电感器选择和平均负载电流(IOUT)、您可以通过计算具有足够小的纹波、使电感器谷值电流永远不会达到 IL 至 LS 所需的电感器值、在6A 下创建电流限制。

    请注意、器件仍将进行调节、但其开关频率可能会根据数据表中过流保护第9.3.12节的说明降低。

    此致、

    吉米