This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:UCC24624

Guru**** 2507515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248882/ucc24624-ucc24624

器件型号:UCC24624

对于该有源同步整流、存在 RDS 限制。

对于1kW LLC 转换器、输出侧同步整流 MOSFET Rds=16m Ω。

而测试底部 MOSFET 何时关断。我们只是遵循  

TIDA-010080参考设计

谢谢!

文卡泰什 B

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的疑问是、我们是否可以在例如20m Ω 的上使用更高的 RDS 来进行同步整流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    Rdson 应至少为数据表中公式3 (第22页)规定的值。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta:

    实际上我在做1kW LLC 转换器、我们买了更高 RDS 的 MOSFET 来回收成本。

    您是否可以建议/建议我实现这一点并获取输出。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    您能否将该问题与波形一起分享一下。 我可以帮助你,在我看了他们。

    此致

    马尼坎塔