This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:ON 引脚是否包含内部下拉电阻器?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249590/tps22975-does-on-pin-contain-pull-down-resgistor-internally-or-not

器件型号:TPS22975

大家好、TI 团队:

器件型号为 TPS22975D 的 IC 是否在引脚3 (ON)上具有内置下拉电阻器?

根据数据表中提供的信息、
我们知道它集成了一个等效的55M Ω 下拉电阻器。

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maurice、您好!

    TPS22975没有集成上拉/下拉电阻器并且不能保持悬空。 建议您连接一个外部上拉或下拉电阻器、或者以其他方式确保引脚始终在非悬空状态下驱动。

    谢谢。

    帕特里克