This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:-Vbatt 与 GND

Guru**** 2527780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249389/bq76920evm--vbatt-vs-gnd

器件型号:BQ76920EVM

在 使用 BQ7692的 slvu924d 应用手册中、有一条网带连接了-Batt 和 GND。 我的系统已经使用了 GND、我只需进行检查、以确保这些网络确实连接在一起。 我是否可以在原理图上将应用手册中的所有"GND"网标记为 BATT-并将 GND 连接到 J6 (主功率 FET 的源)? 或者网络连接是否出于某种原因而在某个位置连接了一个小连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、网络连接将 GND 连接到 BATT-。

    我们使用网络连接的原因是将高电流电池与 IC 的低电流接地分离。 这是为了保护 IC 免受任何意外高电流或 ESD 电流的影响。  

    您可以将 BATT-命名为 GND、但是、您必须确保将电池的高电流路径与布局上的 IC 接地分离。 使用网带系统时、这通常要容易得多。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙