This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:INITCOMP

Guru**** 2813145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239166/bq35100-initcomp

器件型号:BQ35100

INITCOMP 在变为高电平后是否有可能变为低电平? (复位除外)

2.当 OCV、T 和 I 测量值稳定时 INITCOMP 输出会变为 H、但是否存在 INITCOMP 输出不稳定的情况(如问题1所述)、尤其是在低温条件下、还是 INITCOMP 输出需要很长时间才能设置?

此致、
香川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kagawa 您好、

    INITCOMP 只能与初始启动有关。 在电量监测计激活并初始化后、该位应保持设置状态。

    正常运行期间是否看到 INITCOMP 位在切换?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt-san:

    INITCOMP = H 后、有一个定时、在1.2s 后 GE 变为高电平、然后在1s 后 INITCOMP 变为低电平。 生殖率很低、但有时会发生。
    这种情况有什么可能的原因吗?

    此致、
    香川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kagawa 您好、

     此行为的发生率是多少? 该位应复位的唯一时间是在某些类型的复位事件期间。 当该位被清零时、系统中到底发生了什么情况(命令也是)?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt-san:

    通过创建一个程序来测量波形、在启动后的头10s 内以100ms 的间隔检查 INITCOMP=H。
    成功波形(图1)需要稍长的时间来返回 ACK、而故障波形(图2)更短、响应值为00。

    1.以下现象的原因估计是什么?

    图1成功的波形(INITCOM = H)



    图2故障波形(INITCOMP = L)


    2.回答您的问题
    > 当该位被清除时、系统中到底发生了什么情况(命令也是)?
    -->
    室温下的发生率约为1%、这非常低。 启动时的波形可识别出未发生复位。 命令如上所示。

    此致、
    香川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    最好在发生这种情况时复位电量监测计、以便它重新初始化。 初始化过程中似乎出现了故障、或者电量监测计可能具有某种类型的瞬时欠压、这会导致电量监测计重新初始化。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt-san:

    我知道上一个线程中的图2是使用 icer 静音时的波形、因此在这些条件下需要重置和重新初始化。
    (在这些情况下、未发生可测量的欠压水平。)

    图3显示了正常温度环境(24°C 室温)下的测量结果、相同现象以100ms 为单位出现(不超过该值)。
    (即使在图3所示的条件下、也不存在可测量的欠压水平。)
    如果可能、我们希望通过重试而不进行复位来初始化库仑计数器。
    (由于设备限制、每次发生欠压时都很难复位。)
    此外、是否疑似 IC 故障?

    上一个线程中的图2显示了使用 ICER 资质时的波形、因此我知道在这些条件下有必要复位并重新初始化 IC。
    (在这些情况下、未发生可测量的欠压水平。)

    图3显示了正常温度环境(24°C 室温)下的测量结果、相同现象以100ms 为单位出现(不超过该值)。
    (即使在图3所示的条件下、也不存在可测量的欠压水平。)

    如果可能、我们希望通过重试而不进行复位来初始化库仑计数器。
    (由于设备限制、每次发生欠压时都很难复位。)

    此外、是否疑似 IC 故障?

    图3

    TP:当 INITCOMP ="H"时输出"H";当 INITCOMP ="L"时输出保持为"L"。

    此致、
    香川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    我需要进一步研究这个问题,明天我会作出回应。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    我查看了固件、该位设置为0的唯一方法是在某种类型的欠压条件下电量监测计断电。 上电时、默认值为0、但在第一个 AD 过程之后、它设置为1、没有其他点设置为0。

    另一种唯一的可能是、如果未发生欠压/复位、则发生某种类型的数据损坏。

    此致、

    怀亚特·凯勒   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt-san:

    客户说:
    我已多次重写 FW 并再次进行检查、但结果与上次相同且未发生变化。

    客户是否应请求 IC 分析?

    此致、
    香川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa-San、

    我认为从 TI 的 IC 分析中找到任何内容的可能性很小、代码会显示此位的确切行为。 事件时序可能会差、从而导致发生某种类型的复位。 这可能源于欠压、I2C 通信过快导致 WDT 复位等。 1%的测量仪表会发生这种情况、并且仅在1%的测量仪表出现故障时可重现。

    此致、

    怀亚特·凯勒