This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PSFB 初级端的缓冲电容

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249037/ucc28950-snubber-capacitor-at-psfb-primary

器件型号:UCC28950

您好、专家!

 缓冲电容器在半桥上正确放置、以支持高频率纹波电流需求。 在 PSFB 初级半桥中、我们是否需要此缓冲电容器? 由于变压器漏电和匀场电感会导致从电源汲取的电流始终滞后、因此我们是否需要跨直流链路提供电容器来改善 di/dt?

谢谢。此 

致、 N·阿诺普
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能向我发送一份示意图、说明缓冲器的放置位置吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否需要 C7、C8、C13、C14?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是报复你的询价,很快就会回来给你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些电容器完全跨 H 桥、不是缓冲电容器。  C3和 R3是缓冲电路、C3是缓冲电容器。   我认为输出上不需要 C13和 C14。  然而、C7和 C8将降低大容量输入电容看到的总 ESR。  这通常在电源设计中完成。  

    我的确注意到您的电流感应变压器与变压器串联。  不建议这样做、因为在大信号瞬态期间将无法正确检测直流电流、从而导致控制问题。  建议您将 CT 放在 H 桥之前。  数据表提供了有关正确放置 CT 变压器的建议。

    此致、