This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:无法更新固件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249367/tps6594evm-failing-to-update-firmware

器件型号:TPS6594EVM

您好!

今天早些时候、我曾尝试通过 dev.ti.com 连接到 TPS6594EVM。 但是、当我尝试连接到电路板时、我在尝试更新 EVM 上的固件时始终收到以下错误。 我尝试了 Google Chrome 和 Microsoft Edge。 这是我第一次使用这个网站。 电路板经过修改、因此我尝试连接到相同、未修改的电路板、并收到相同的错误。 我正在与不同状态的人进行此方面的工作、他能够立即更新其未修改板的固件。 我已尝试重启、拔下再重新插入设备的 USB 以及重新启动计算机、但仍然收到相同的错误。 您是否知道我收到此错误的原因和/或如何解决此错误的建议? 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我们将研究这个问题。

    同时、您能尝试一下这个解决方案吗?

    此处链接