This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:偏置电源

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248330/ucc28950-bias-power-supply

器件型号:UCC28950

您好!

我之前看过针对应用的 UCC28950PW 的 WEBench 原理图、其中涉及的是 VDD 电池。  我还提到模块板(主要用于与 WEBench 进行布局比较)、该原理图中没有 VBIAS 的来源。  我们需要一个电压来启动芯片运行、或者如果我们通过线性稳压器将50V 输出电压运行至12V、这就足够了吗?  变压器绕组在这里还是其他地方适用?  我们打算对该器件施加电压、因此强烈不希望使用电池。

ETA:芯片如何获得正常运行所需的功率?  我看到 VDD 上需要5.2V 的电压用于启动、标称值为12V 的电压用于正常运行、但唯一的连接是电池。

feta:我们正在使用的电流设置是一个将电压降到齐纳二极管顶部的电容器、在齐纳二极管上、我们会使用半桥和一些电容器滤波来馈入 Vbias 端口、如图所示。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在很多情况下、在高功率设计中、将使用反激式偏置电源为相移全桥转换器的栅极驱动器和控制器供电。

    这是我建议您在您的设计中使用此功能的方法。  您可以使用 TI 的任何反激式控制器来为您实现这一点。  以下链接将带您进入 TI 反激式控制器页面、您可以在该页面中为您的应用选择控制器。

    https://www.ti.com/power-management/acdc-isolated-dcdc-switching-regulators/flyback-controllers/overview.html

    您也可以找到与您所需的偏置电源接近的参考设计。  访问以下链接并输入您的输入和输出功率要求、随即会出现符合您的设计人员要求的参考设计列表。  

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我喜欢反激式转换器的理念、可以肯定它看起来比我们目前采用的方法更高效。  但在 WEBench 上、输入的输入电压不能超过500V AC 或 DC、我们的标称值为575VAC 30Hz、可能会出现高达750VAC 的尖峰。  该回路将由液压发电机供油。  这是我们第三次迭代设计、旨在让每一个设计都达到最佳水平、但 WEBench 在每一步设计的某些方面都存在不足。  我并不感到惊讶、但它确实会为设计过程引入额外的步骤、并且可能需要非常规的方法。

    也就是说、我们的整个电路旨在采用三相575VAC 30Hz 标称值、整流并将其转换为50VDC 20A。  感谢您目前的帮助!

    谢谢!

    ——亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    II 正在查看您的查询、我们会尽快答复您。

    此致、

    迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电流计划已经发展为使用我们其中一(3)条初级线路上的变压器、并使用该交流电压以大约7.5A 的电流驱动12 ISH 的电压来为芯片供电。  对于这个迭代、你有什么看法?  (变压器会使用2个电容器对半波整流器进行平滑和滤波。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用其中一个相位为反激式供电是一个好主意。  这将降低设计的电压要求并减轻半导体器件上的应力。

    如果采用单相位为反激式供电、更低的电压范围可以使用 Webench 设计工具?

    如果电压最终仍然过高、Webench 无法计算出、您可以使用 TI 的电源设计器。  您可以在以下链接中找到它。

    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER?keyMatch=POWER%20DESIGNER

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我错过了"M"。  我们正在驱动7.5mA。  理想情况下、如果我们可以避免、那么该电源不需要第二个开关电路。  以下是我们现在想到的拓扑:

    我们知道此计划仍会损失、但我无法想象我们的系统会因此而过载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并将尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从原理图中可以看出、您需要使用半桥整流器从其中一个相位通过交流变压器添加交流输入。

    这将导致调节问题。  

    如果您确实想使用这种方法、则必须使用串联导通稳压器或降压转换器来调节偏置电源输出。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个问题:

    1-如三角形配置的发电机的两个相位所示、降低偏置功率是否正常工作?

    假设 VIN 是3相桥式整流器的直流端子、 该电路是否 能够实现我们的 总目标 :575VRMS 标称电压至50VDC 20A 输出?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是报复你的询价,很快就会回来给你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够为变压器中的两相供电。  不过、您也可以使用一个相位来实现它。

    您拥有的电路应该可以工作。

    此致、

    迈克