This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:输入电流限制

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249453/bq25798-input-current-limit

器件型号:BQ25798

您好!  

如果 BQ25798处于输入电流限值、是否会 首先限制 VSYS 或 PMID? 是否取决于阻抗?  

器件能否调节输入和输出电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果  BQ25798处于输入电流限值、除了 VSYS 和 PMID、是否会首先限制电池充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JDJ:

    PMID 输出电流不能被限制。  PMID 和 VBUS 之间的 FET 仅用于测量输入(或 OTG 输出)电流。  如果测得的电流超过输入电流限制、则转换器占空比会被钳位、以将输出电流限制在 SYS 和 BAT 上。  SYS 输出电流优先于 BAT 充电电流、因此会首先限制电池充电电流。

    此致、

    杰夫