This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:无超级电容器方案

Guru**** 2519220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248810/tps61094-no-supercapacitor-scheme

器件型号:TPS61094

此致、您好!

我想在升压模式下使用 TPS61094。

条件为:

*始终 Vin 是3.3V-4.2V 锂离子电池

* Vout 电压必须为5V。

* TPS 将提供一个传感器,最大电流300mA。

*无需超级电容或备用功能

能否仔细检查一下原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    您的输出电容器是否都是电解电容器? 如果是、我们建议在输入和输出端至少添加一个陶瓷电容器。

    否则、仅一个22uF 陶瓷输出电容器是不够的。 我们建议使用3*22uF 输出电容器(至少2*22uF)。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,非常感谢

    所有电容器均为陶瓷电容器。 我将在输出端添加电解电容器。 输入电压将为2英寸 aprox。 我是否应该在输入端添加大容量电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    如果它是2英寸、则输入端不需要大容量电容器。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。