This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:询问有关使用 LM3478和24V I/O 板的 POS 升压的信息-潜在问题和可能的调整

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246767/lm3478-inquiry-about-pos-boost-using-lm3478-and-24v-i-o-board---potential-issue-and-possible-adjustments

器件型号:LM3478

大家好、

POS 升压设计将 LM3478与客户提供的 I/O 板(24V)配合使用。 在0A 时产生异常声音、目前认为这是由于未进入 CCM 导致的。

 

在客户最近的实验中、发现将 L20替换为6.8uH (原来是3.3uH)、加载0.1A、异常声音消失。

 

但在实际测试中、0.1A 处的相位将位于 DCM 和 CCM 边界处、并产生振铃、如图 A 所示。

 

 

  1. 您能否帮助我们了解构建戒指的原因以及是否有需要调整的相关补偿?
  2. 此24V 升压电路将与热敏打印机配对使用。 如果打印机处于待机模式(负载为0.1A),则情况如图 A (在阈值区域中)所示。 是否会涉及任何风险?

 

感谢您在这方面的帮助。 谢谢你。

 

情况 A:Iout = 0.1A

 

用例 B:Iout = 0.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、您好!

    客户是否在不更改 COMP 值的情况下更改了电感器? 如果确定、这可能是振铃的根本原因。 请使用新的电感器值重新计算 COMP 的必要值。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    正如您提到的、客户将电感器修改为6.8uH 以解决可闻噪声问题、并且客户未更改补偿电路。

    您能否查看原理图(3.3uH)并就如何修改补偿电路提供意见?

    https://txn.box.com/s/xjeb4rt39m73e4ahhm8zyfkn29uzruh

    Br、

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SHH:

    可闻噪声消失的原因可能是负载条件。

    请接受时间较长的波形。 请注意、可闻噪声通常在 kHz 范围内。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    如下面的波形所示、请帮助您回顾并提供建议。 Tks~ć

     

    电感:6.8 μ H

    Iout=0.1A 时

    Br、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SHH:

    我 认为 这里会触发 OVP。

    使用6.8uH 0.1A 时没有可闻噪声? 存在 可闻噪声时的波形是什么?

    此致、

    冯志