This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24702:BQ24702PWR

Guru**** 2325560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248509/bq24702-bq24702pwr

器件型号:BQ24702

 我们一直在使用这个 BQ24702PWR。 我们在为 三节电池充电时会遇到一些问题。 输入电压为14V、输入电流为1.7A。  我们观察到充电电流为1.2A。 即使充电完成后、2秒间隔后仍会再次进行充电。  当电池充电超过阈值时、 就会发生过度充电。 3节电池的电压为12.6V。 请帮助我们解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anjansri:

    您能否提供您的设计原理图?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anjansri:

    我建议参考 这个 E2E 胎面、 它有一个类似的问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢