This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92690:当 IADJ 电压发生变化时、您是否具有 Iout 响应数据?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245595/tps92690-do-you-have-iout-response-data-when-iadj-voltage-is-changed

器件型号:TPS92690

大家好!

我的一个客户正在考虑将 TPS92690用于他们的新产品。
它们想要通过 IADJ 电压控制 LED 电流。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:  当 IADJ 电压发生变化时、您是否具有 LED 电流(Iout)响应数据?
    他们希望了解 IADJ 引脚电压变化后电流跟随所需的时间。

问题2. 根据 TPS92690产品文件夹、TPS92690输出电流最大值为5A。
   此5A 输出的 VIN/ VOUT 条件是什么?
   5A 也是如何计算的?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    我们针对此设备的专家目前不在办公室。 他将在7月12日以后回来。 请预计回复会延迟。  

    此致!

    佩德罗·阿兰戈·拉米雷兹。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pedro:

    非常感谢您的答复。
    我期待收到您的专家的回复。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya:

    问题1:  输出电流相对于 IADJ 的响应时间取决于功率级设计、环路 BW 以及要应用于 IADJ 的变化量。   

    问题2.  TPS92690是一种控制器、因此我们将5A 列为一般建议。  作为控制器、输出电流取决于外部组件、开关频率和功率级设计、

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tuan、您好!

    非常感谢您的答复。
    它对客户和我很有帮助。

    再次感谢大家、此致、
    和也。