This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:对 bq76942 EVM 进行编程

Guru**** 2797695 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942, BQ76942EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248579/bq76942evm-programming-bq76942-evm

器件型号:BQ76942EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76942、、 BQSTUDIO、BQ76952

您好!

我不熟悉该 bq76942 EVM 编码。 您能否说明在该电路板上工作所需的必要知识?  

我已经在 TI 网站上学习了 BQ76942EVM 的"介绍 性微控制器编程"、但对于如何编写 CCS 代码和设置寄存器仍然感到困惑。

我还想知道如何调试和刷写测试代码、我的意思是对 代码是否要进行任何更改、或者是否可以 原样使用代码?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niraj:

    借助于 EVM、可获得两个选项:编码和 BQStudio。 TI 提供的示例代码正常运行、如果器件已正确配置(即当器件配置为 SPI 时不使用 I2C 命令)、则应符合将该代码刷写到 MCU 中的条件。

    BQ76942EVM 有一个允许 I2C 通信的端口。 如果您希望连接自己的微控制器以与器件通信、则可以使用此 I2C 连接来配置 BQ 芯片。 这将需要外部微控制器发送 I2C 或 SPI 信号。

    但是、 BQStudio 是 TI 为用户提供的 GUI 工具、使写入和读取寄存器更容易。 这通常是与 BQ76942EVM 连接的首选方法、也是最简单的启动方法。 EVM 上的微控制器经过预编程、可连接 BQStudio 和 BQ76942。 如果您想要了解有关 BQ76942的更多信息、建议在继续编码之前先着手进行此操作。

    就有用的资源或先决条件而言、以下是一些有用的资源:

    1. 技术参考手册:无需通读,它有所有寄存器和命令的列表,使它成为一个很好的参考。

    2、 软件开发指南:提供关于指令编程、读/写寄存器、通信协议等方面的详细信息。

    3. EVM 用户指南:介绍了 EVM 与 BQStudio 的设置以及如何使用它并连接外部 MCU 以进行托管。

    我对调试和刷写测试代码的含义稍有困惑。 您是尝试对 EVM 微控制器还是 BQ76942进行编码?

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    感谢您提供的信息。 对于调试和闪存 、我之前提到了测试代码部分"管理"  、在这里用户可以编写自己的代码、并且我想在 CCS 平台上对 bq76942进行编码。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niraj:

    在不使用 BQStudio 对 BQ76942进行编程时、您需要一个可以通过 I2C 进行通信的器件。 大多数人会使用微控制器。 您将需要设置一个具有 MSP430等 CCS 的微控制器、并使用它通过 I2C 向芯片发送指令。 TI 提供了一个预先制作的函数列表、这些函数可刷写到 MCU 中、以便在 BQ76952中写入和读取信息。 可以 在此处找到代码。 我建议使用此代码作为出发点。 希望这对您有所帮助!

    此致!
    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Asher