This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563203:最大输出电压

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248732/tps563203-maximum-output-voltage

器件型号:TPS563203
对于 TPS563203、这是一个降压芯片。 我们可以通过降压电路的原理来了解 Vout=Vin*D(占空比)。 数据表中的输出电压范围为4.2-17V、最大占空比可达到95%。 如果输入是17V、最大占空比是95%、最大输出电压可以达到16V、所以我们芯片的最大输出电压只能达到7V、 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingze!

    但内部检测电路具有限制。 切勿让 Vout 高于7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我们进一步介绍内部感应电路及其如何限制 Vout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较高的 Vout 会导致纹波注入较高,并导致内部放大器饱和,如积分器。 请在 TI.com 上搜索 D-CAP2或 D-CAP3、了解详情