This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:原理图审阅

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247378/tps23861-the-schematic-diagram-review

器件型号:TPS23861

您好!

请参阅 原理图、我们使用 TPS23861并串联端口2和端口3、现在有一些网卡损坏、  

因此、如果此设计有任何错误、请帮助查看原理图并提供您的注释、谢谢。

e2e.ti.com/.../UM_2D00_T1005-_5F00_-PAGE08_2D002D002D00_LAN3_5F00_POE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您提交。 我将在一周结束前对设计进行审查并提供意见。  

    此致、

    纳特·因克斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    一些评论:

    1.如果未使用通道、则 DRAIN 和 GATE 可以悬空、但 SEN 需要连接到 AGND。

    2.如果不使用 SCL 和 SDAI、则需要将它们连接到 DGND、但如果要使用 SCL、SDAI 和 SDAO 都需要连接到 VDD 的外部上拉电阻器。   

    答:

    您能分享这用于什么应用吗? 这将有助于进行最终的图表审核。

    在进行最终审核之前、还需要检查一些事项。 我将在星期一完成对您的评论。  

    此致、

    纳特·因克斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    只是想跟进。 我看到 UVLO 这不适用于3.3V。 这是否在电路的另一部分中? 只需与您确认、我们已查看您希望我们提供的所有内容。  

    此致、

    纳特·因克斯特