This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV757P:TLV75733PDRVR 最大输出电容

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV757P, TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249089/tlv757p-tlv75733pdrvr-maximum-output-capacitor

器件型号:TLV757P
主题中讨论的其他器件: TPS7A47

您好

希望您可以帮助回答以下问题。 我们在 设计中使用了 TLV75733PDRVR、但可以在数据表中看到、最大输出电容器为200uF。
如果 使用较大的电容器会发生什么情况? 我们的3.3V 网络总共需要大约500uF。  
 TLV75733PDRVR 可以 处理这种情况吗、还是会变得不稳定? 您能否推荐另一款可处理500uF 电容的器件? 我们需要500mA 左右和最大0.3V@500mA 的压降    
   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaare:

    TLV757P 的额定电容为200uF、但这并不意味着在该电容值以上不稳定。  您可以使用一个 EVM 在施加实际负载的情况下测试稳定性。  通常是电容的低端是真正的限制、如果使用的电压小于数据表上建议的值、则器件将变得不稳定。

    您可能还会对 TPS7A47感兴趣、该器件因其高 PSRR 和低噪声性能而在音乐行业中广泛使用。  输出端需要10uF 或更大。

    谢谢。

    斯蒂芬