This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616JEVM:设置充电曲线问题

Guru**** 2815275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248683/bq25616jevm-set-charging-profile-question

器件型号:BQ25616JEVM

大家好、

客户请求按如下方式修改充电配置文件、

 0°C 时为 T1、55°C 时为 T5。  

我们想知道

  • T2和 T3会变成什么?
  • 如何将 T1和 T5设置为请求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    客户是使用数据表中引用的 NTC 103AT 热敏电阻还是使用不同的 NTC? 如果他们使用的是不同的 NTC、请帮助提供0C 和55C 的电阻值、以便我们可以帮助回答您的问题。

    此致、
    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我已将信息发送到您的电子邮件中、请查看、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    感谢您发送电子邮件。 我在答复中回答了您的所有问题。

    此致、
    亚历克