This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:启用60W 以上的充电受电路径

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248691/tps25750-charging-sink-path-enable-above-60w

器件型号:TPS25750

大家好、

客户请求在 TPS25750D 上执行以下功能。 TPS25750D 是否可以实现该功能?

拉电流5V/1.5A 和灌电流路径仅启用高于20V/3A 的 DRP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:  

    TPS25750能够通过 PP5V 提供5V/1.5A 电流、通过 PPHV 提供高达20V/5A 的电流。 你能详细说明一下," 仅启用高于20V/3A 的灌电流路径 "? PD 将针对所有受电合约自动使用/启用 PPHV。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    具有大功率灌电流的客户应用设计、这意味着客户希望我们的灌电流路径将启用(电源路径打开)、以便从高于60W 的功率合约灌电流、谢谢。

    我们无法在在线 GUI 中看到这一点。

    谢谢。

    奥利弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:  

    默认情况下、TPS25750将对大于5V (9V、15V、20V)的任何供电方合约和所有受电方 PDO (5V 至20V)使用 PPHV。 PP5V 仅用于 PDO1 (5V/3A)、隐式协议和在需要时为 Vconn 供电。  

    总而言之、 将为所有受电合约启用受电路径、包括高于60W (高达100W)的功率合约 。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    这意味着无论建立什么样的功率级别合约、客户都会看到 TPS25750D (受电方角色)受电电源路径将被启用;如果客户想要实现这种功能、是否有办法实现这种功能?

    谢谢。

    奥利弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:  

    当您指的是灌电流路径时、该参考是 PPHV (PP3开关)还是其他意思?  

    您是否还可以重新说明客户需要什么功能? 他们是否只希望获得大于60W 的受电方合约才能通过 PPHV/PP3?

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林