This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23625:TLVM23625

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248881/tlvm23625-tlvm23625

器件型号:TLVM23625

您好!

我在设计中使用了多个 TLVM23625。

19V 输入-> 5V 输出

19V 输入-> 3.3V 输出

19V 输入-> 1.8V 输出

19V 输入-> 1.2V 输出

19V 输入-> 1V 输出

5V 输入-> 3.3V 输出

5V 输入-> 1.8V 输出

5V 输入-> 1.2V 输出

5V 输入-> 1V 输出

我需要了解上述每个供应链的效率(取决于负载电流)、但在数据表中、我只有12V/24V/36V 输入电压。  

TI 是否有效率计算器或其他方法计算效率?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noam:

    如果向下滚动到 TLVM23635页面、您将找到 webench 模型的条目。

    然后、您可以打开设计、它可以为您模拟效率。 该工具是使用从实验室收集的数据以及仿真数据构建的、旨在涵盖所有情况。

    您还可以更改开关频率。

    请告诉我这是否解答了您的问题、或者您对如何使用该工具有任何其他疑问。

    谢谢。
    安德鲁