This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:确定初始 SOC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248910/bq27220-determining-initial-soc

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我们将设计一个通过可充电电池(最大4.2V、标称值3.7V)由电池供电(LiPo)的系统。  电池将从系统中取出、并在系统外部和电池电量计 IC 充电。  是否有任何 TI 电池电量监测计 IC 可以在初始上电时估算电池 SOC?  我知道这将是一个粗略的估计;但是,任何方向都值得赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您可能需要查看 BQ27Z561-R2。  这种电量监测计提供适用于锂聚合物化学电池且具有出色精确度和功能的最新算法(Impedance Track)。 我假设您在寻找一节电池电量监测计。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose。  我们正在寻找一节电池电量监测计。

    在评估  BQ27Z561-R2,我有一个后续问题:

    1 - TI 是否有关于如何将固件加载到 BQ27Z561-R2 时间内进行?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    在投入生产时、您可以使用 BQStudio GUI 来导出我们称为黄金映像的内容、其中将包含固件、配置。 golden 图像具有不同的输出格 式,详细说明请参阅 监测计通信应用手册(客户通常使用 srec 格式)。  

    BQStudio 不仅是用于生产的好工具、还可用于针对给定应用测试和调整监测计。 可以在 BQStudio 产品页面中找到更多信息。

    要正确设置测量仪表、您可以使用我们的 评估板 它有自己的 用户指南这使得测试电量监测计变得更轻松、而且它还为您创建自己的原理图提供了参考。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose。