This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1825:针对位于 EAOUT 和 INV 引脚之间的 R 和 C 值的建议请求和技术支持请求。

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248464/uc1825-recommendation-requests-and-technical-support-requests-for-values-of-r-and-c-located-between-eaout-and-inv-pins

器件型号:UC1825

你好

感谢您对我之前的查询作出答复。

我写信给您、想问您一些其他问题。

1.您说 EAOUT 和 INV 引脚之间需要 R 和 C、您能为上述电路推荐适当的 R 和 C 值吗?

2.在上述电路中,EAOUT 引脚在正常运行时输出5V ,在异常运行时输出2V。 (输出会降低。) 我想知道 EAOUT 和 INV 之间的 R 和 C 是否对输出降低的原因产生影响。

感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的提问、下周早些时候我会回来解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供有关您的设计的功率级信息? 即变压器、变压器电感、输出电容器等。

     完整的原理图也会有帮助。

    谢谢。
    Mujtaba