This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3526R030:ZVD 电路为什么不在 Vds <ZVDth 时主动指示?

Guru**** 2502295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248797/lmg3526r030-why-wouldn-t-the-zvd-circuit-actively-indicate-when-vds-zvdth

器件型号:LMG3526R030

现有的 ZVD 功能事后会通过一个脉冲确认零电压开关。
我认为了解何时存在零电压条件将更有价值、因此可以"立即"对器件进行选通。  器件延迟是否是未通过这种方式实现的原因?

如果反向导通损耗不是问题(例如、如果并联了一个反向二极管)、是否可以在 ZVD 引脚上获得零电压的"有效指示"?
我所说的"有效"是指它变为高电平并在零电压条件存在时保持高电平。

可能还有我尚未考虑的"主动"方法的控制注意事项?
如果是这种情况、简要说明将是有益的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    具有 ZVD 信号的控制算法是根据该周期中是否实现了 ZVS 来为下一个周期调整 PWM–一个比喻是、如果您今天在某个时间起床但错过了总线、 你可以调整,以便在明天早些时候起床赶上公共汽车。  与 我想您询问的控制算法相比、这是一种不同的控制算法 。 一个隐喻的方式是,你可以接收信号的总线到达,然后你站起来,并抓住它–所以它的缺点是,你需要采取足够快的行动,以捕获它。

    此致