This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24618:如何使用24V 适配器为6节电池完全充电

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249296/bq24618-how-to-fully-charge-a-6-cell-battery-by-using-a-24v-adapter

器件型号:BQ24618

您好、TI 团队、

我们计划使用 BQ24618 进行6节电池充电、电池电压完全充电至25V 左右。  从数据表中我们可以了解到、 BQ24618是降压电池充电 IC、那么 我们如何 通过  具有24V 输出电压的适配器将电池充满电呢? 或者 、对于该应用、有没有更好的选择建议?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    BQ24618是降压充电控制器、因此、输入电压需要高于6节电池的满电压才能完全充满电。 我们将在接下来的几周内推出一款全新的降压/升压充电控制器、这款控制器将满足您使用24V 适配器为6节锂离子电池充满电的需求。 请在本月底之前再次查看 。 感谢您的耐心等待。

    此致、