This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:芯片应用问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248953/tps65987d-application-issues-of-chips

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65988

引脚45和47的定义是什么? C2标记在示意图 CC1、C2_CC2上、规范未指定这两个引脚的具体用途。 它们是否可以配置为 CC 功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    引脚45和47、C2_CC1和 C2_CC2是 TPS65987D 上的非功能引脚。 它们用于双端口 TPS65988 PD 控制器上的端口2 CC 线连接、但不用于单端口 TPS65987D。 引脚45和47不可用于 TPS65987D 上的 CC 连接。

    请按照我们的数据表将这些引脚连接至 GND。



    此致、

    亚历克斯