This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:1s 钛酸锂电池充电器

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248138/bq76952-charger-for-1s-lithium-titanate-battery

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ25723

大家好、

1s 锂钛酸电池的解决方案是什么?  输入为4.5V~7.5V、BAT 为2.4V、内置200mA

谢谢!

马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:  

    您似乎在寻找充电器解决方案(BCP)。 在本例中、让我重新分配该主题帖、以便更好地为您提供帮助。 有关任何电池监控或保护需求、请与 BMP 团队联系。

    此致!  

    -Luis Torres

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    BQ25723是 I2C 主机控制的充电控制器。 主机可以控制充电量并与充电器通信。 在电池电压小于3V 时、充电器将具有384mA 的电流钳位。  

    此致、

    克洛埃