This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790EVM:BQ25790EVM 数据表

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249295/bq25790evm-bq25790evm-datasheet

器件型号:BQ25790EVM

尊敬的 TI 支持部门:

我正在使用 BQ25790EVM 板开发电池充电器、我认为在数据表中发现了一些错误:

1) 1)将 VINDPM 设置为4.000、而不是0.4000。 使用其他 I2C 工具的其他部分显示了4.000

2) SDRV 至 SBATP 的连接不应在原理图上? 检查导通性时、它不在 EVM 板上。 我知道 CSNUB3不在板上、但我不确定 CSNUB3是否应该与 BATP 或 SDRV...或者同时与之相连。 请澄清。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    谢谢!  我不知道第一个项目、第二个项目正在工作中、待修复。  将使它们都固定。

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很好! 对于第二个、CSBU 的固定连接是什么样子的? 它是否已连接至 SDRV 或 BATP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    BATP 未连接至 SDRV。  如果使用 BATP 到 GND 的 CSNU, BATP 将连接到尽可能靠近电池组连接的位置。  SDRV 连接到 shipFET 的栅极、如果未使用 shipFET、则与1000pF 至 GND 相连。

    此致、

    杰夫