This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23757EVM:Vref 不是1.25V 或输出电压不是5V

Guru**** 2535270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23757, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243946/tps23757evm-vref-is-not-1-25v-or-output-voltage-is-not-5v

器件型号:TPS23757EVM
主题中讨论的其他器件:TPS23757TL431

您好、Bro:

我们最近在 TPS23757中将其设计到了应用中。 但现在 IC TPS23757会产生很大的热量、输出电压为5.6V。 即使我们调节电阻器 R32和 R34值、输出电压也不会改变。

我们还测试了 U3、其 Vref=1.87V。 看起来是错的、不是1.25V。

您能告诉我们如何检查和解决此问题吗?

BDS、

湘语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Xiang:

    感谢您的联系!

    由于7月4日是假日、TI E2E 设计支持论坛的回复可能会从7月3日推迟到7月4日。 感谢您的耐心。

    我将 在7月5日回来。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    TL431具有2.5V Vref。 根据 R131和 R129的值、您应该具有~12.5V 的输出电压。

    您的变压器适用于5V 输出电压设计。 变压器的匝数比可能导致 TPS23757达到其最大占空比(76%)、这将使您的 Vout 被钳制。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    由于我们有一段相对较长的时间没有得到您的响应、我现在将关闭该主题。 如果您有任何进一步的要求、请依赖或打开新的螺纹。

    此致、

    帝昂