This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:STAT 引脚在施加 VBUS 后立即变为高电平。

Guru**** 2782105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248145/bq25886-stat-pin-goes-high-right-after-vbus-applied

器件型号:BQ25886

尊敬的 TI 专家:

我的客户在自己的 PCB 上测试了 BQ25886。

在测试期间、他们发现 STAT 引脚在施加 VBUS 后立即变为高电平、并在380ms 后变为低电平。

请参阅原理图和波形。

您可以看到、它们使用1个 STAT 引脚控制2个 LED。 因此、如果他们通过适配器使用 VBUS、贪婪 LED 会亮起380ms、然后红色 LED 会亮起。

我的客户希望将该380ms 缩短为0。

有什么方法可以将该时间减少到零? 创建额外的电路是没有问题的。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    您能否说明一下您的设置以及对应的波形? 当我首先在 BQ25886 EVM 上应用~7.6V VBAT 和8.4V VREG、然后连接~5V VBUS 时、我会看到 VBUS 出现、然后 STAT 在400ms 后变为低电平。 然后、电池开始充电。 当仅连接电池时、在我插入 VBUS 之前 STAT 为高电平。

    请记住、在转换器启动之前、为 REGN 加电至少需要220ms、更不用说源鉴定和输入源鉴定较差、这需要额外的时间。 我相信这是规定的时间。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的支持。

    波形1为 VBUS、波形2为 STAT 引脚。

    请记住、在转换器启动之前、为 REGN 加电至少需要220ms、更不用说源鉴定和输入源鉴定较差、这需要额外的时间。 我相信这是规定的时间。

    ->因此、220ms 是施加 VBUS 后对 REGN 加电的初始时间。 在这个220ms 期间、STAT 引脚变为高电平。 我对吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    在我们的 EVM 中、我们对 STAT 使用上拉电阻器作为 BAT 的 LDO 输出。 这意味着上拉电源轨将始终仅存在于电池上。 根据您的设置、您通过 VBUS 上拉 STAT。 这使得在施加 VBUS 之前、STAT 为低电平、因为 VBUS 为低电平。 接下来、在初始化过程中、STAT 尚未打开以指示转换器正在运行。 在我的电路中、STAT 保持为高电平、在您的电路中、STAT 被从 VBUS 上拉至高电平。 对这两个器件进行初始化之后、STAT 变为低电平。

    时序正确。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔