This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:工作频率

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249257/ucc28c44-operating-frequency

器件型号:UCC28C44

大家好、

我的客户在其项目中使用 UCC28C44。 关于以下相关问题、您能帮助提供一些评论吗? 提前感谢。

1.数据表上显示的最大频率是1MHz、但在实际客户使用中、UCC28C44将在启动状态下以1MHz 工作大约5ms。  启动后、它在大约150kHz 的频率下运行。  

2. 未连接 COMP 引脚。  

请问这两宗个案是否有风险? 下面是他们的原理图。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy。

    我不确定是否可以在 COMP 引脚悬空的情况下使该转换器保持稳定。 他们保持此打开状态的任何原因?