This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:更新状态无法从05跳至06

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246082/bqstudio-update-status-cannot-jumping-from-05-to-06

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EVMBQ34Z100-G1

大家好、

VOK 已在位寄存器中跳至0、REST 已跳至1、但更新未跳过。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    您能向我发送您所使用电池的 BQStudio 日志文件、gg 文件和数据表吗? 我将需要所有这些来调试您的问题。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的支持。

    所用的监测计为  BQ34Z100-G1、电路板为 BQ34Z100EVM。

    您能给我发送 BQStudio 日志文件 gg 文件吗?

    请在此处查看:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/139/update-error.zip

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    日志文件看起来没有问题。 我唯一担心的是、该流程是在相当温暖的温度下完成的。 我注意到整个测试过程中的温度大约为32摄氏度。 建议在完成学习周期时温度约为室温、因此约为20-25摄氏度。 我建议再次尝试完成学习周期、但这次放电的速率较低、大约为75 mA。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我建议再次尝试完成学习周期,但这次放电的速率较低,大约在75 mA。

    它们将尝试使用较低的速率。  当状态停留在05时、他们试图充电、状态 跳至06。 此处的问题可能是什么? 这是流程图:

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    有时在完成学习周期时、在该放电之后、电量监测计已进行内部 Ra 表计算并已 正确完成所有操作。 但是、电量监测计可能尚未更新用户可见的数据存储器。 对电池充电可以触发监测计 更新数据存储器、这可能是您在开始为电池充电时看到 Update Status 更改为6的原因。

    此致、
    尼克·理查兹