This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A-Q1:申请附加值和材料

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248624/ulq2003a-q1-request-for-additional-values-and-materials

器件型号:ULQ2003A-Q1

大家好、

我收到了以下问题和请求。

1:对于数据表"电气特性"中的"收集器截止电流"、当测量条件为 VCE = 12V"时的值是多少? 我还希望收到显示温度依赖性的材料。

2:请告诉我、由于数据表中没有对 h_FE (直流电流放大程度)的说明、我还希望收到显示温度依赖性的材料。  

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji-San:

    1.遗憾的是、由于这是一款旧器件、因此我们无法获得该信息-我们在 数据表中提供了所有信息

    2. H_FE 取决于许多因素,获得该值的最佳方法是遵循 数据表图9中 针对变化特性绘制的测试电路。 此外、您是否申请了汽车 PPAP? 如果是、可以在其中找到此类信息。

    谢谢。

    帕特里克