This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:从以下电路中切断 LM5021

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248970/lm5021-cut-off-lm5021-out-from-following-circuit

器件型号:LM5021

我们将在反激式电路中使用 LM5021MM-2 NOPB PWM IC。  

 

我们计划 使用晶体管和软信号来打开反激式转换器、从而将 PIN4与以下电路- MOSFET 栅极断开。

 

我们需要澄清这是否实际可行。 这样做可能面临的一些挑战。

 

另外、如果您有任何其他经过验证的使用5V 信号关闭反激式的解决方案、请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚4是 IC LM5021的输出、有一个6.8 Ω 串联电阻器、连接到 MOSFET 的栅极电压。 如果如图所示连接了另一个 MOSFET,那么 U1是否会旋转?

    请告诉我、这是否实际可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚4是 IC LM5021的输出、有一个6.8 Ω 串联电阻器、连接到 MOSFET 的栅极电压。 如果如图所示连接了另一个 MOSFET,那么 U1是否会旋转?

    请告诉我、这是否实际可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sambhav,

    感谢您的耐心。 根据您向我展示的图、U1不会开启。  您连接到的第一个 MOSFET (BSS138)将使 U1短路。 这实际上是不可能的、因为它会损坏器件、并且此配置仅将引脚4短接、而不会将其断开。  

    TI 参考设计库(TI 参考设计库)也可以为您提供帮助。  

    此致、

    亚历克西斯