This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66020:结温

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS66020, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248473/tps66020-junction-temp

器件型号:TPS66020
主题中讨论的其他器件: TPS25750

在 d/s 上、它可将最低结温精确到-10度。 但是、在客户应用中、它需要低至-20度的环境温度。 D/S 未提及此器件是否正常?

或者是否有 P2P 兼容器件?

应用:交流逆变器

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、  

    遗憾的是、我们没有任何额定电压范围为此范围的引脚对引脚兼容器件、我们无法保证在超出数据表所列验证范围的温度下工作性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam

    D/S 以-10度为建议值、但我没有看到表6.1 (绝对最大额定值)中指明的工作温度。 您能否提供此数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    TPS66020的所有可用信息和数据均可在数据表中找到。  与 TPS25750等我们产品系列中的其他器件一样、该器件应能够处理-20°C 以下的温度。 不过、由于此温度超出了建议的工作温度、并且该数据点不在数据表的绝对最大值部分、因此我们无法100%肯定地作出此声明。