This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:背对背配置中的永久故障

Guru**** 2512345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247046/tps2595-permanent-fault-in-back-to-back-configuration

器件型号:TPS2595

您好!

我正在使用 采用背靠背配置的两个电子保险丝 TPS259570DSG (请参阅原理图)、以便在需要时(运输模式、UVLO、过流和热保护)从系统断开2节串联锂离子电池。 它到目前为止运行良好、但是我注意到、 U29的 FLT 引脚(BAT_FLT_B)在正常运行期间显示一个永久性故障(逻辑低电平)、我不明白为什么。 两个器件都启用(EFUSE_EN 逻辑高电平)、并且无论电流方向如何、故障都会永久发生。

您是否有任何想法可能导致此类行为? 我已经越过了一个热故障和过流故障。

我还注意到、在您各自的应用手册 SLVA948中、在示例中、电子保险丝采用共漏极配置连接、而我采用共源极配置连接它们。 使用共漏极配置是否有任何优势?

谢谢、此致

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz:

    是否可以检查单个器件配置并查看 FLT 是否仍为低电平? FLT 引脚电压是多少? 第一次上电时、您看到 FLT 进入低电平了吗?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal Goel:

    是否可以检查单个设备配置并查看 FLT 是否仍然低?

    这是可以实现的、但不容易测试、因为我必须对一个器件进行拆焊并将其短接。 您更希望删除哪一个? 没有显示故障的评估模块?  

    FLT 引脚电压有多大? 第一次开机时,您是否看到 FLT 进入低电平?

    上拉电压为1.8V、但在系统断电时不可用。 这会是问题吗? 假设不是这样、因为 FLT 引脚是开漏输出、对吧? 低电平状态下的 FLT 引脚电压为0V。

    关于上电: BAT_FLT_B 网络会一直保持低电平。

    此致

    弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franzs:

    保持在板上显示 FLT 为低电平的 LED。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal Goel:

    我发现问题与电子保险丝本身无关。 即使卸下了两个电子保险丝、系统也会以某种方式下拉引脚。 感谢您的帮助。

    此致

    弗朗茨