This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:EMI 问题

Guru**** 2815265 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248192/lm5021-emi-issue

器件型号:LM5021

您好

我的一个客户遇到了 EMI 问题。 基于 LM5021设计了12V/0.85A SMPS。 我们做了多次实验、但未能看到重大改进。 我的客户将分享所有的测试结果、原理图和布局。

我们需要帮助来解决该问题。

米特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miteshkumar:

    了解详细信息后、请在内部论坛上重新提交问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      基于 LM5021的交流至直流转换器、输入电压(100-305) VAC、50Hz、输出电压12VDC @ 0.85A。  

    开关频率为123KHz。 电源 工作正常、但 不符合 CISPR 22 A 类(150kHz 至30MHz 的无线电干扰测试)的传导发射测试、请帮助我解决问题。

    我尝试了所有滤波器选项、但发射未 抑制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个您没有利用的常见滤波器。  我建议在机箱接地的输入端添加两个 y 电容器、用于共模滤波。  可以从100nF 开始。

    如果这样无法解决您的问题、您可能需要调整滤波器上极的滤波器点。   我建议将极点频率(fP)设置 为故障频率的10-100倍。   请记住、此滤波器将以每十倍频40 dB 的速率降低噪声。

    fp=1/2*3.14*(LF*CP)^0.5

    以下链接将带您进入 EMI 滤波器培训视频、您可能也会对此有所帮助。

    https://www.ti.com/video/series/designing-a-low-EMI-power-supply.html?keyMatch=EMI%20FILTER%20DESIGN%20BING%20LU

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我详细地思考了这一点、并标记了 Y 电容器的可能位置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!  

    我尝试了这个组合以及其他实验也没有运气。

    我会通过 Mitesh 将我的所有详细信息分享给您个人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    我会将所有详细信息发布在内部论坛。

    米特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您要转到内部论坛、我将关闭此帖子。

    将其移至内部帖子时、您会发现这些行为。  请根据我的建议提供 EMI 测试前后的数据。

    此致、