This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:称重传感器激励的+-5Vdc 电压

Guru**** 2386050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248328/lm27762--5vdc-voltage-for-load-cell-excitation

器件型号:LM27762

大家好、我需要开发一个+-5Vdc 的对称源、要给4个测压元件供电、测压元件的励磁必须是10Vdc (+5V/-5V)。 称重传感器由4个300欧姆的应变仪形成、电池信号为2mV/V。 我想知道 LM27762是否是产生+5Vdc 和-5Vdc 电压的良好选择? 两个 LM27762是否足以激励4个测压元件? 提前感谢您的关注。 直到稍后。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    对于 LM27762、输入电压范围为2.7V 至5.5V。如果施加5.5V 输入 电压、可实现大约+/-5V 的输出电压。 但是、这还取决于应变仪的布局和最大负载。

    如果可能、您能否分享原理图?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,二月。 因此、我仍然没有此电压的原理图、我仅具有我打算使用的负载单元数据(已附加)。 由于我在电池单元中需要10V 激励电压、在这里有关 ADC 论坛的另一次讨论中、我被建议使用 Lm27762来生成+5V 的对称电源。 我想使用两个 Lm27762为我要读取的4个测压元件供电(每2个测压元件1个 Lm27762)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2月、请看随附的文件、今天我有两个使用 LM22670MR-ADJ 的电源、一个5Vdc 电源和另一个10Vdc 电源、我们的想法是用 LM27762代替10Vdc 电源来获得+-5Vdc、 那么、我正在考虑将电源的电压从5Vdc 提高到5.5Vdc、正如您告诉我的、您认为呢? 再次感谢您的关注。 请访问 time.e2e.ti.com/.../supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    但可以肯定的是、 您是否需要单个 LM27762提供+10V 电压。 如果是、则无法实现。

    现在,如果计划通过级联从2* LM27762生成+10Volts,则可能必须首先使用 EVM 对其进行测试。 我还没有看到客户做过这件事、所以我不确定您是否可以真正实现+10伏特。 因为这取决于级联结构需要支持的寄生效应和总负载。

    我建议先在 EVM 上对其进行测试。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个想法是用+-5VDC 电源代替我当前拥有的10V 电源(根据前面答案中所附的图纸)。 总之、我需要移除现有的10VDC 电源并使用 LM27762放置一个+5VDC 和-5VDC 电源、而 LM27762的电源将使用 LM22670MR-ADJ IC 从当前5VDC 电源设置5.5VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    我懂了。 因此、如前所述、如果输入为5.5V、我认为您可以从 LM27762获得+/-5V 的输出电压(低于~200mA 负载)。

    注意:LM27762中 Vin 的 AMR 为5.8V (第4页)。 如果您操作/超过 AMR、则可能会损坏器件。 此外、5.5V 是可能的最大工作输入电压、这意味着根本没有裕量。

    如果您没有其他问题、我将关闭此主题。

    谢谢。

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    水平。 这些是总200mA (对于-5Vdc、是100mA 200mA)还是每个通道的200mA (对于-5Vdc、是100mA 200mA)是总400mA? 还有一点、您对此+-5V 电源的电路有何建议(良好实践)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    -根据数据表、正负电源轨均可支持高达250 mA 的电流。 请确保器件输入电流低于500 mA、以避免电流限制。  

    -但是, 根据 AMR 规范,最大连续输出电流应低于300mA。

    -

    还有一点,您对此源电路+-5V 有什么建议(良好做法)吗?

    数据表中提供了布局指南。 您可以使用该 EVM 作为参考。

    谢谢。

    费宾