This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:是否停用功率限制?

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248203/lm5069-deactivation-of-power-limit

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:TPS2663

大家好、我的问题与以下主题中讨论的内容类似:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166241/lm5069-how-to-disable-current-limit-and-power-limit 

他们想要关闭 LM5069MM-2的功率限制、因为在测试 EMC 时会出现问题-这是不需要的。

您是否可以确认它可以通过470k Ω 的 RPWR 停用?

此致

安德烈

亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andreas:

    EMC 测试过程中发生了什么? 当 RPWR 值较大时、基本上是取消 FET 保护。 这对客户来说是可以的吗?

    应用用例和系统等级是什么? 您能向他们展示一下 TPS2663电子保险丝吗?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 EMC 问题、决定仅使用 LM5069的 OV 和 UV 功能。 电流限制 由一个"零"欧姆电阻器禁用以免除 LM5069的关闭。 因此、不应有一个由 LM5069激活的模拟电流限制功能、否则会损坏 FET、因为该功能 在 SOA 区域中过长。 该系统电源为24V +/-20%、最大负载电流为2A。

    他们处于项目的最后阶段、在这个阶段不可能更改部件。 只是想通过 EMC 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Andreas:

    我懂了。 它们可以使用 "零"欧姆电阻器来避免干扰跳闸、并使用高 RPWR (470k Ω)来禁用功率限制功能。  

    此致、

    勒凯什