This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51396A:输入电压>15V 和输出电流>1.4A 处的输出电流问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51396A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247138/tps51396a-output-current-problem-at-vin-15v-and-iout-1-4a

器件型号:TPS51396A

您好!

我与您联系是因为我的 TPS51396A 设计有问题。  

我选择了此组件在1MHz 上以 Eco-Mode 模式创建2个降压转换器:  

- 4.5-20 Vin 至3V3、最大输出电流为4.5A

-5.8-20V 输入电压至5V、最大输出电流为3A

3V3解决方案工作完美,效率高,有点发热,但这是正常的。 它适用于  1MHz 处 Vin 上的整个张力范围。

然而、只有当输入电压小于 大约15V 时、5V 解决方案才起作用。

当输入电压小于15V 左右时、解决方案表现良好、效率良好、与3V3相同。

当 Vin > 15V 左右时、如果我将电荷增加到1.4A 以上、则输出电压会急剧下降(3V 等)。

FB 引脚上存在纹波、开关频率正在变化、不是我想要的1MHz:有一个600kHz 的器件、有一个2MHz 的器件

我是否在数据表中遗漏了某些内容,或者我是否在构思中犯了一个错误?

奇怪的是,它与3V3工作,而不是与5V ...

我附上了我的设计方案。 第一个图像是降压转换器的上下文、另两个图像是降压转换器本身。

感谢您的支持、

谨致问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果有任何改进、您可以删除 C67、如果没有、请分享布局和波形以供查看。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第一个概览中,似乎我的 UC 对 Net Vsens 和 Isens 采取的措施是问题所在。 我正确地刷写了 uC,它工作正常。

    我不知道发生了什么、但它应该是我的 UC 的引脚上的保护。

    感谢你的帮助。

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴听到这个消息、本主题将关闭、如果有更多问题、请告诉我们。

    裕昌