This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:TPS63050和 TPS638010之间的 Iq 比较

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63810, TPS63805, TPS63050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248658/tps63050-iq-comparison-between-tps63050-and-tps638010

器件型号:TPS63050
主题中讨论的其他器件:TPS63810TPS63805

大家好、  

只是想检查 哪一个 IQ 较低。 数据表测试条件不同。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    您是指 TPS63805与 TPS63810 IQ 吗?

    TPS63805 Iq 为11uA、而 TPS63810 Iq 为13uA。 两个器件测试条件为:VIN=3.6V、Vout=3.3V、无切换。

    TPS638010不包含任何器件。

    对于 TPS63050、Iq 为43uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、  

    抱歉拼写错误。  

    即 TPS63050和 TPS63810。 在数据表上、测试条件不同。 因此、我不确定哪一个具有较低的 Iq  

    TPS63050 (它也不进行开关吗?)  

    TPS63810  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    是的、TPS63050测试条件是指非开关状态。 因此 TPS63810具有较低的 Iq。