This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:最小输出电容

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248889/lm5122-q1-min-output-capacitor

器件型号:LM5122-Q1

大家好、

我的客户使用8个并联的电容器作为输出电容器。  它们的规格为50V、4.7uF、ESR=2.4m Ω。

系统要求为 Vout=23.18V,Iout=1.079A、所需纹波=1% Vout。

根据数据表中的公式、如果我们通过纹波和 ESR 来计算电容器值、则需要得到几个 nF。  

我认为应该有另一个系统级要求(例如负载瞬态)来设置电容器的最小值。 您能帮助提供一些评论吗?

B&R

利加