This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 智能旁路二极管工作频率

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SM74611, LM74670-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248794/smart-bypass-diode-operating-frequencies

主题中讨论的其他器件:SM74611LM74670-Q1

我将使用 SM74611智能旁路二极管(通常用于光伏电池)在彼此干扰的两个系统之间的电阻键合上。  如果要关闭或禁用问题源、我们需要二极管来阻止电流从我们的系统流入干扰系统。

干扰系统的工作频率为5和34 Hz。  信号将是同心 和偏心的 、并且在我们需要允许通过开关的34Hz 信号内、有时会有5Hz。  该信号也将为方波形式。  反向电流(需要阻断)将为60Hz。

智能二极管是否会在这些频率内按设计运行?

感谢您的答复。

杰姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jame、您好!

    SM74611无法校正 60Hz 频率的交流信号。 对于该应用、您需要了解能够处理频率高达300Hz 的交流信号的 LM74670-Q1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设置是否还会阻止反向直流并允许其在正向通过(阻性)?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来澄清一下申请...

    我们有一个结构、 上面存在交流干扰。  我们知道干扰源、并希望在源和我们的结构之间安装电阻键合、以便我们可以将交流电返回到源、而不会从我们的结构释放到环境中。  我们的结构上还有直流阴极保护。  我们需要确保直流电不会反向流经接合点、而让交流电沿正向流动。

    典型安装不涉及交流电、因此我最初问的智能二极管可以很好地工作。  现在、混合中有交流电会使事情变得混乱一些。

    感谢您的帮助!

    詹姆斯.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您能否分享您系统方框图中需要反向电流阻断的部分。 这将帮助我们更好地了解您的要求并推荐合适的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    此设置是否还会阻止反向直流并允许其在正向通过(阻性)?

    -->是的,此器件  也将阻断直流电压的反向电流。 当 Vin 大于 Vout 时、FET 将导通并提供从 Vin 输入到输出的低阻抗路径。