This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95485RWJ:是否有任何器件具有更高的 RMS 电流?

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647, CSD95430, CSD95410RRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246597/csd95485rwj-any-devices-with-higher-rms-current

器件型号:CSD95485RWJ
主题中讨论的其他器件:TPS53647CSD95430CSD95410RRB

您好的专家

客户正在寻找与 TPS53647配对的功率级、用于80A/100A 应用。 为了节省总成本、我们建议使用2个 CSD95485来实现两相设计、而非四相设计。

但在您这边、我们有没有其他 RMS 电流更高的器件呢? 因为 CSD95485为75A RMS。

BTW 在 TI.com 中、CSD95410和 CSD95430的峰值电流是90A、而不是 RMS 电流、这在滤波器中非常令人困惑且存在混杂因素。

期待您的见解、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofeng:  

    感谢您的提问! 对于您的规格、我认为您的设计的另一个可行选择是2个 CSD96415RWJ、 因为它的 RMS 电流为40A。您还可以使用2个同样具有40A RMS 电流的 CSD95410RRB。 以下是一些可帮助您实现两相设计的替代方案。  

    如果您有任何问题或需要进一步说明、

    此致、

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Dhanya Prem

    感谢您的答复。 但正如您提到的、CSD95410为40A RMS、而 CSD95485为75A RMS。 客户倾向于使用1个 CSD95485来替换2个 CSD95410。
    为什么 CSD95410在数据表中具有90A 的峰值电流? 因为我们通常认为该值应为 RMS 电流。
    那么、对于具有最大 RMS 电流的功率级、CSD95485/CSD95490现在合适吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofeng:  

    是的、我们的 CSD95485/CSD95940器件具有最大 RMS 电流额定值。  

    另外、对于数据表或网站上可能出现的任何混淆、我们深表歉意。 感谢您的反馈。  

    非常感谢、  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诚挚感谢, Dhanya Prem