This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:有关 TPS63900的问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS63901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248740/tps63900-question-about-tps63900

器件型号:TPS63900
主题中讨论的其他器件: TPS63901

您好:

直流/直流转换器通常配备后级输出滤波 TPS63900。 对于这种类型的电源、是否有用于输出滤波的设计参考电路、以及如何处理后级滤波? 此部分未在官方网站上介绍

此外、我的客户端正在评估 TPS63900和 TPS63901。 TPS63900和 TPS63901之间的最大差异是什么;除了这两种不同的封装外、具体差异是什么? 许多指标没有明确写出来

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    TPS63900是一种降压/升压转换器。  

    对于降压拓扑、输出侧在开关块之后有一个 L、C 滤波器。 对于升压拓扑、电感器位于输入侧。

    降压/升压拓扑是降压转换器和升压转换器的组合、因此 Vout 引脚仅具有输出电容器。  

    TPS63900和 TPS63901之间的主要区别在于封装。  

    其他区别在于:TPS63900 Rdson 比 TPS63901稍大。