This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:关于 VDD = 0V 状态下静态电流的问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27212, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245347/ucc27282-q1-question-about-quiescent-current-in-vdd-0v-state

器件型号:UCC27282-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC25800UCC27212TLV1805

您好-我们已经将该器件用于电机驱动器电路、但正在考虑将其改为另一个电路中的电池配电开关。 我们只需要高侧栅极驱动器功能、因此低侧 LI 和 LO 引脚会通过一个电阻器接地。 此外、我们需要防止来自负载的反向电流、因此我们将使用源连接在一起的双 NMOS FET。

由于我们依靠电池运行、因此静态电流是主要问题。 是否可以通过切断此器件上的 VDD 连接或将 VDD 接地来消除静态电流? 此外、我们还将在栅源之间配备上拉电阻器、以便在 VDD 关断时关闭双 NMOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    如果 VDD 完全关断、并且 HB 上没有外部电压、则静态电流在理论上将为0。 由于您将其用作高侧开关、使用背对背 FET、我假设您希望驱动器 HO 输出能够在直流状态下导通。  

    您计划如何提供 HB-HS 偏置? VDD 和 HB-HS 均必须高于 UVLO 阈值、HO 输出才能响应 HI 输入。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 VDD 完全关闭,并且 HB 上没有外部电压,则理论上的静态电流将为0。 由于您将其用作高侧开关、使用背对背 FET、我假设您希望驱动器 HO 输出能够在直流状态下导通。[/引述]

    我不确定这里是否正确理解了"直流状态"、但我想您的意思是我不会将 PWM 信号施加到高电平输入。 正确。 负载只需要在短时间内(最长10-30秒)处于活动状态、因此在这段时间内、静态电流没有问题、我们将为 VDD 供电。 对于未使用负载的长时间周期、最好通过关闭 VDD 来消除静态电流。

    为 VDD 供电是否可以解决您提到的 HB-HS 偏置问题?

    您能 为工作推荐一个更好的部分吗? 我只需要一个负载开关功能、但它必须能够处理15A 连续电流和40A 突发电流(在电机启动期间)、并且至少达到32V 的额定电压。 由于高电流要求以及反向电流保护要求、我使用外部双 NMOS 配置。 我需要包含电荷泵的器件来驱动 NMOS 栅极。 我也仅限于汽车级组件、因此很难找到合适的器件(尤其是我们发现存在这些短缺情况)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    从驱动器的角度来看、30秒是一段很长的时间、而且它能够保持 HB-HS 的偏置。 要在这段时间内驱动高侧驱动器、需要使用浮动高侧偏置。  

    有一些选项可用于提供高侧偏置。 下面的应用手册显示了可能有效的 OHE。  

    https://www.ti.com/lit/an/sluaa58/sluaa58.pdf?ts = 1688737826819&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC27284%253FkeyMatch%253DUCC27284%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN-ALT

    使用半桥驱动器的理想解决方案很可能是使用用于生成浮动偏置电源的简单 IC。 UCC25800或 SN650x TI 器件是简单的小型器件、可为 HB-HS 电源产生浮动偏置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我之前不理解的以及我认为现在正确理解的是、自举二极管只有在 HI 输入上有 PWM 的情况下才能正常工作。 除非 HI 上具有足够数量的脉冲、否则 HB-HS 偏置将不会充电。 这就是该器件不会在高电平直流输入下运行的原因、因为从低电平到高电平的单次切换不会有效地利用自举功能。

    我阅读了您链接的应用报告(感谢大家分享)。 使用 LO 输出来驱动外部自举二极管的方法是将栅极驱动器转换为负载开关的绝佳方法。 我真的很喜欢这个想法。 我认为我不得不改用 UCC27212、因为它不具有互锁保护特性。 或者、您建议的变压器驱动器方法也是一个好主意。

    在应用报告中、您添加了传播延迟测量值、并展示了它们是如何突破行业标准1us 截止延迟的。 对于实际检测故障和切断 FET、您有什么应用报告或建议吗? 我想使用 TLV1805之类的比较器来实现高侧反向电流保护、但对于短路保护、我没有任何想法、除了可能有第二个比较器、例如在高侧 FET 上带有分流/检测电阻器的 TLV1805。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    我还没有深入了解电流故障检测本身的实现细节。 与我合作的大多数客户都有非常高的工作电流、并且已经实施了故障检测和响应。 要检测高侧的电流、需要使用具有足够共模电压范围的比较器、请确保 TLV1085满足要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!