This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919-Q1:ON 引脚可以耐受?

Guru**** 2504075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919, TPS22919-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248546/tps22919-q1-on-pin-is-tolerant

器件型号:TPS22919-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS22919

尊敬的支持团队:

  数据表的绝对血氧额定值中的参数"VON"为-0.3V~6V。

我认为 TPS22919允许  在 INpin 不导通(=ON 引脚可耐受)之前在引脚上施加高电压(~6V)。

是这样吗?

谢谢。

此致、

利光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toshimizi-san:

    正确- TPS22919和 TPS22919-Q1的 ON 引脚在其额定电压范围内能够承受、与 IN 引脚的电压无关。 请注意、ON 或 IN 引脚上的任何高于6V 的电压都可能对器件造成永久损坏(请参阅下面所示的绝对最大额定值表中的注释)。

    谢谢。

    帕特里克